This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:易失性证书

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847843/msp430f5438a-ep-certificate-of-volatility

器件型号:MSP430F5438A-EP

您好!


你好。

我们的客户正在申请  MSP430F5438AMPZREP 的易失性证书、该证书 标识了它包含的存储器类型、如果器件是易失性或非易失性存储器、以及清除此器件存储器的建议方法。

谢谢你。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我们没有正式的文档来讨论设计中存储器元件的易失性。

    但是、

    我可以提供有关这方面的一般信息。

    存储器被组织为256KB 的主闪存(4 x 64KB)组  

    信息闪存(4 x 128B) 512B

    BSL 闪存(4 x 512B)  2KB

    RAM (4 x 4KB) 16KB。

    外设 RAM 4K。

    从上面的列表中、标有闪存的项目是非易失性的、并且将在下电上电周期内保留它们的内容。

    客户代码/数据可以存储在主闪存中、也可以存储在信息闪存的一部分中。

    客户无法访问 BSL 闪存。

    要清除闪存中的任何内容、需要擦除闪存。  

    部分信息闪存将包含用于校准和功能的器件特定数据。  如果这被擦除、那么校准数据将不再可用。  

    此外、设计中有使用触发器或寄存器实现的寄存器。   这些寄存器将在下电上电后清零。

    RAM 块和外设存储器将在下电上电时被清除。

    在下电上电后将保留的唯一存储器是标有"Flash"的元素。

    BSL 部分在闪存中包含引导加载程序代码、用户无法访问该代码。

    希望这能提供足够的信息。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水