This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432E401Y:如何使用反向通道 UART?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846345/compiler-msp432e401y-how-to-use-backchannel-uart

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在使用 MSP432E401Y。

我看到反向通道 UART 可用于通过 UART 向 PC 发送 printf。

是否有任何演示反向通道 UART 用法的示例?

几个问题、

通常、我们会为所有外设配置 MSP432*。h 和*。c 文件、包括 UART、GPIO 等。 在这里、我们指定使用的 UART 和所有其他硬件属性。

如何配置反向通道 UART? 它是与 UART 还是其他某个结构位于同一个结构中吗?

配置完成后、是否会自动通过虚拟 COM 端口将所有 printf 发送到 PC、或者是否还需要更改软件? 或者它是否有任何特定的库要使用?

感谢任何使虚拟端口正常工作的指针。

谢谢

/马力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高乙缩醛、

    我建议参考使用 UART 控制台的任何 SDK 示例、以了解如何设置和实现该控制台。 便携式示例可能是一个很好的示例、因为它还包括从控制台获取输入。  

    如果您使用的是 LaunchPad、它与设置常规 UART 没有什么不同、只需确保您使用的是连接到仿真器的 UART 引脚、其余引脚将为您处理。