请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 工具/软件:TI C/C++编译器
我正在使用 MSP432E401Y。
我看到反向通道 UART 可用于通过 UART 向 PC 发送 printf。
是否有任何演示反向通道 UART 用法的示例?
几个问题、
通常、我们会为所有外设配置 MSP432*。h 和*。c 文件、包括 UART、GPIO 等。 在这里、我们指定使用的 UART 和所有其他硬件属性。
如何配置反向通道 UART? 它是与 UART 还是其他某个结构位于同一个结构中吗?
配置完成后、是否会自动通过虚拟 COM 端口将所有 printf 发送到 PC、或者是否还需要更改软件? 或者它是否有任何特定的库要使用?
感谢任何使虚拟端口正常工作的指针。
谢谢
/马力