主题中讨论的其他器件: DAC8740H、 DAC8830、 MSP430FR5969、 OPA333、 OPA335
你好。
我想使用 MSP430FR2355的 UART 和 SAC-DAC 实现 HART 通信。
有可能吗?
是否有任何参考设计?
是否有客户使用 MSP430FR2355的 SAC-DAC 信号开发 HART 通信应用?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想使用 MSP430FR2355的 UART 和 SAC-DAC 实现 HART 通信。
有可能吗?
是否有任何参考设计?
是否有客户使用 MSP430FR2355的 SAC-DAC 信号开发 HART 通信应用?
此致、
U-SK
您好!
这是一个很好的问题、也是 FR2355器件的潜在用例! 到目前为止、我们的 TI 参考设计展示了采用 FR2355的4 - 20mA 电流环路解决方案。 可在下面找到该文档:
http://www.ti.com/lit/ug/tidue64/tidue64.pdf
实施 HART 通信是我将联系我的团队以获得更详细的答案的一个方法。 可能可以将 HART 通信的部分内容与 FR2355集成、但我想对此有第二个看法。
我将在下周的星期四休假、因此我将提供最新信息。
谢谢!
Mitch
您好、U-SK、
虽然可能可以在软件中实现 HART 调制解调器、但我们目前没有任何参考。
除了 上面 Mitch 提到的 TI 参考设计 TIDM-01000之外 、TIDA-01504 也可能是一个很好的资源。 它使用 DAC8740H 作为连接到 MSP430FR5969的 HART 调制解调器;虽然它使用 DAC8830+OPA333来驱动4-20mA、但该部分可能可以由 MSP430FR2355中的内部 SAC 代替。
我希望这对您有所帮助、但如果您有任何进一步的意见或问题、请允许我们回答。
此致、
Luis R
您好、U-SK、
[引用 user="U-SK"]
我的以下理解是否正确?
->在 TIDA1504中、MSP430FR2355可能用作 DAC8740H + DAC8830 + OPA333 + OPA335
是否存在任何可能的问题?
[/报价]
从理论上讲、这是正确的;然而 、TIDA-01504 主要展示了如何实现 DAC8830 + OPA333的部分。
虽然可以替代 DAC8740H 的功能、但这需要实现一个软件 HART 调制器/解调器、这一过程更加复杂、并且需要更多的软件。
最后、我认为 OPA335可以由剩余的 SAC 运算放大器之一替代。
此致、
Luis R