This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 MSP430#39;s SAC DAC 的 HART 通信

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, TIDM-01000, DAC8740H, DAC8830, MSP430FR5969, OPA333, OPA335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826581/msp430fr2355-hart-communication-using-msp430-s-sac-dac

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: DAC8740HDAC8830MSP430FR5969OPA333OPA335

你好。

我想使用 MSP430FR2355的 UART 和 SAC-DAC 实现 HART 通信。

有可能吗?

是否有任何参考设计?

是否有客户使用 MSP430FR2355的 SAC-DAC 信号开发 HART 通信应用?

此致、

U-SK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很好的问题、也是 FR2355器件的潜在用例! 到目前为止、我们的 TI 参考设计展示了采用 FR2355的4 - 20mA 电流环路解决方案。 可在下面找到该文档:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidue64/tidue64.pdf

    实施 HART 通信是我将联系我的团队以获得更详细的答案的一个方法。 可能可以将 HART 通信的部分内容与 FR2355集成、但我想对此有第二个看法。

    我将在下周的星期四休假、因此我将提供最新信息。

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    虽然可能可以在软件中实现 HART 调制解调器、但我们目前没有任何参考。

    除了 上面 Mitch 提到的 TI 参考设计 TIDM-01000之外 、TIDA-01504  也可能是一个很好的资源。 它使用 DAC8740H 作为连接到 MSP430FR5969的 HART 调制解调器;虽然它使用 DAC8830+OPA333来驱动4-20mA、但该部分可能可以由 MSP430FR2355中的内部 SAC 代替。

    我希望这对您有所帮助、但如果您有任何进一步的意见或问题、请允许我们回答。


    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis R:

    感谢你的答复。

    我的以下理解是否正确?

    ->在 TIDA1504中、MSP430FR2355可能用作 DAC8740H + DAC8830 + OPA333 + OPA335  

    是否存在任何可能的问题?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    [引用 user="U-SK"]

    我的以下理解是否正确?

    ->在 TIDA1504中、MSP430FR2355可能用作 DAC8740H + DAC8830 + OPA333 + OPA335  

    是否存在任何可能的问题?

    [/报价]

    从理论上讲、这是正确的;然而 、TIDA-01504 主要展示了如何实现 DAC8830 + OPA333的部分。

    虽然可以替代 DAC8740H 的功能、但这需要实现一个软件 HART 调制器/解调器、这一过程更加复杂、并且需要更多的软件。

    最后、我认为 OPA335可以由剩余的 SAC 运算放大器之一替代。

    此致、

    Luis R