This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:直流/直流转换器和 CapTIvate

Guru**** 2381460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847814/msp430fr2533-dc-dc-converter-and-captivate

器件型号:MSP430FR2533

您好!

MSP430FR2533和直流/直流转换器之间的尺寸仅为100mm。

由于直流/直流转换器的开关频率(如 RF 噪声)、是否有可能导致 MSP430FR2533的触摸感应出现任何问题?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    这取决于直流/直流转换器与传感器电极布线的接近程度、还取决于电极布线和噪声源之间是否存在任何屏蔽。  

    谢谢、

    是的