This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择具有大量存储器的 MSP430

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829774/help-in-selecting-an-msp430-with-lots-of-memory

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

我希望有人推荐适合我的应用的 MSP430。

关键是、我需要将音频数据数字化、对其进行压缩并将其存储在非易失性存储器(最好是板载存储器)中、以便在以后提取。  我想存储30秒到3分钟的音频4kHz 音频数据。  3分钟、大约为720 KB 的8位存储器。  我觉得压缩可以将其减少到128KB、尽管我不确定。

无论如何、我需要一个具有如此大的板载存储器的 MSP430。  我还想使用 MSP430来获取 Launchpad 评估板。