This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830846/msp432e401y-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA

您好!

我将 MSP432EA01Y Launchpad 与 cc2650moda (BLE)搭配使用。 当我 使用 USB 电缆将 MSP432EA01Y Launchpad 与笔记本电脑连接时、应从指示电压的引脚获取3.3V 或5V 电压。 当我使用万用表测量该引脚处的电压时,我没有得到3.3V 或5V 电压。

如何解决问题或如何为 MSP432EA01Y Launchpad 供电以获得3.3V 电压  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Launchpad 在 J1+J5+J12 3V3引脚上显示3.3V 电压、在 J3+J7+J13 5V 引脚上显示5V (实际为4.8V)电压。

    J101上是否安装了跳线("桥接接头")? 您的 USB 是否已连接到电路板的 XDS110端?

    我没有 CC2650MODA Booster Pack。 尝试将其卸下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J101上安装的跳线出现问题。

    谢谢