This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:ZigBee 兼容性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847522/msp-exp430fr5969-zigbee-compatibility

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

我想知道 Zigbee Communications 是否与此微控制器兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于将来的帖子、请使用更具描述性的标题、以使可能有相同问题的其他社区成员受益。 我继续更新了它。 谢谢。

    [引用 user="Tanzim Ahmed">我想知道 Zigbee Communications 是否与此微控制器兼容。  [/报价]

    MSP430FR5969没有集成的无线电、但您可以将其与系统中支持 Zigbee 的另一个器件配合使用。 查看我们的 SimpleLink Zigbee 产品系列。

    SimpleLink ZigbeeRegistered无线 MCU

    此致、

    James