This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6137:CC430F6137 LCD 显示屏问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847519/cc430f6137-cc430f6137-lcd-display-issue

器件型号:CC430F6137

尊敬的 TI 团队:

我们开发了一款基于 CC430F6137的产品、并在过去几周内尝试构建4000套产品作为试点。 在我们制造的部件中、我们注意到有93台 PC 出现了 LCD 显示问题。 下面是我们观察到的问题的描述、供您参考。

1.为器件加电、CC430F6137按预期工作、LCD 打开并显示正确的信息

2.当 CC430F6137启动并运行时,我们尝试切断设备的系统电源,然后连续为设备供电,LCD 显示屏突然关闭。 在这种情况下,我们尝试在保持电源多次的同时重置设备,LCD 显示屏保持关闭状态。 我们所期望的是、器件应在系统复位后恢复工作。     

系统处于第2步所述状态时。 我们一直在切断系统电源并为设备供电、系统可能会再次恢复工作-液晶屏恢复正常、系统按预期运行。  

总之、继续为器 件供电并切断电源会将正常工作的 CC430F6137器件推至其 LCD 显示屏关闭且系统停止工作的状态。 我们怀疑我们遇到的问题可能是由于硬件设计不当造成的。 您是否可以帮助修改我们的原理图设计、如下所示、并为我们提供一些可能出错的提示? 谢谢你。

 

此致、

Peter  

 

e2e.ti.com/.../CC430.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    快速打开和关闭电源不会有所改善、尤其是 VCC 上的快速变化可能会导致问题。 查看 CC430F6137勘误表、我建议查看 PMM 和 LCD 勘误表。 我怀疑整个器件在这些情况下无法正常工作、而不仅仅是 LCD。 此外、我怀疑如果您在断电和通电之间留出足够的时间、一切可能都正常。

    此致、

    James