This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:热量计、EVM430FR6047上的水流量计量、ADC

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830774/msp430fr6047-heat-meter-water-flow-metering-on-evm430fr6047-adc

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TMP116

我在 EVM 板上看不到任何 A/D 输入连接器、但'6047数据表显示了一个16通道、12位 A/D (Δ-Σ?) 一个示例。  使用此 EVM 板的热量计有一些参考设计、这些设计使用外部 ADC 器件将传感器插入到 Booster Pack 连接中(或 TMP116进行其自己的模拟转换)。  为什么?  '6047上的 ADC 是否不适合此用途?

水流量测量解决方案是否还需要进行温度测量?  我知道、ToF 测量的精度取决于对温度的了解、因为这会影响水密度和介质中的声速。  但是、这是测量管道中水流速的一个重要因素、还是可能的误差因素足够低、无法忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    感谢您发帖。 我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keneth、

    当然、您可以使用器件的集成12位 ADC、将 PT100/500/1000传感器用作 RTD。 由于传感器的电阻相对较低、因此此测量的功耗较低;使用2k Ω 或更高的 NTC 时消耗的功耗较低、但需要校正功能或表格....  但对于 TMP116和117、我们希望展示一种真正的替代方案、它具有许多优势。   当您使用 RTD 进行测量时、您在获取温度的位置与执行 AD 转换的位置之间有一定的距离。 之间的电缆 有一定的长度、在这里您可能会拾取一些环境噪声、例如附近泵的磁场可能会产生一些噪声电压、尤其是如果您有一些钢管等  借助 TMP116、您可以直接作为传感器所在的点执行 AD 转换。 最重要的是、每次 测量 TMP116都会消耗低功耗。  

    另一个原因:如果您需要两个 RTD 传感器、则需要对它们进行配对、除非您想在 仪表单元中保持校准值。 这些成对传感器的成本有点高。 在 TM116中、校准值保持在传感器元件内。  

    使用水或液体本身作为温度传感器:是的、这是可行的;它在高达50C 的温度下工作得非常好... 高达70°C 的温度会变得很棘手...  只需查看互联网上声音特性的速度。  许多冷水表制造商都使用这种方法来保存传感器。  一种明智的方法不仅是补偿 水的温度依赖性、还包括水的所有其他依赖性。 管道体根据温度稍微展开。  对于由垫圈确定的换能器位置也是如此...   

    还有一个影响:液体的粘度随温度变化;这可能是您遇到过的含油物质、但这种影响对水也是如此。  我在这里停留… 否则,我将编写有关流动力学的页面...  总结:良好的仪表使用表格和/或校正功能来补偿物理影响。

    祝你度过美好的一天

       Johann