具有嵌入式 BSL 的较旧 MSP430F1、F2、F4和 G2器件使用 BSLDEMO.exe 刷写。 该程序的新版本包含在 BSL-Scripter v3.4.0.2的弃用文件夹中、其文件日期为9/26/19、现在支持使用通用 USB 适配器(如 FT232、CP2102和 CH340)作为硬件接口、并且还支持使用 Rocket 接口。 添加了一个新的"-t"选项、可让您指定用作接口的工具:-tRocket、-tUSB 或-tBOOTST (默认值、在 DTR 上产生的极性与旧版本相同)。 此外、还有一个新的"-d"选项、表示使用具有专用 JTAG 引脚的目标器件。 对于这些器件、RTS 的极性反相、并连接到 TCK 引脚。
我使用 CP2102适配器在 G2553上测试了新的 BSLDEMO、它工作正常。 我还确认、如果选择了-d 选项、则对于具有专用 JTAG 引脚的器件、RTS 的极性是正确的、但没有任何此类器件可供测试。 我也没有火箭。
因此、我认为这是一个很好的消息、感谢 TI 做出这些改变。 我想这意味着他们现在可以将"火箭"复选标记添加回 F2。。。 和其他位置的类似表中找到。
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_Scripter/latest/index_FDS.html
但疲惫的人没有休息的地方。 我们还需要 BSL-Scripter 中的"Tool"选项。