This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:将 GPIO 引脚用于 I2C 和 UART

Guru**** 2527000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827076/ccs-msp432p401r-use-of-gpio-pins-for-i2c-and-uart

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我计划使用 MSP432P401R 64引脚 VQFN 封装。

我可以看到、它仅支持3UART (eUSC)

如果我想使用6UART 和5 SPI、能否使用 GPIO 引脚 P1.0-P2.0?

是否所有 GPIO 引脚都是多路复用引脚? 我可以为 UART/SPI 使用任何 GPIO 引脚吗?

有关 GPIO 多路复用引脚的详细信息不多。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    借助 MSP432P401R、最多可以使用4个 UART (eUSCI_A)。 但是、正如您所注意到的、对于64引脚封装、您只能使用3个 UART。

    [报价用户="Lakshminarayana"]是否所有 GPIO 引脚都是多路复用引脚?[/quot]

    几乎所有引脚都是多路复用的、但多路复用是固定的、也就是说、您不能使用任何引脚来配置任何功能。 请参阅 TRM 的"引脚图"和"信号说明"子部分 、详细了解哪些引脚可复用为哪些功能。

    [报价用户="Lakshminarayana"]如果我想使用6UART 和5 SPI、可以使用 GPIO 引脚 P1.0-P2.0吗?[/quot]

    请再次参阅 TRM 的"引脚图"和"信号说明"子部分、详细了解哪些引脚可复用为什么功能。 查找 PM_UCAnRXD 和 PM_UCANTXD 以查找可用作 UART 引脚的引脚。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    根据数据表、

    UART BSL 引脚:P1.2 - BSLRXD、P1.3 - BSLTXD E。 或 SPI BSL 引脚:P1.4 - BSLSTE、P1.5 - BSLCLK、P1.6 - BSLSIMO、P1.7 - BSLSOMI F。或 I 2C BSL 引脚:P3.6 - BSLSDA、P3.7 - BSLSCL 这些必须保留用于引导加载 程序功能。 但在使用 MPS432R 系列的所有参考设计中、我看到这些引脚用于外部接口。 (RS-232)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我认为最初的问题是用我之前的电子邮件回答的。

    以下帖子是否能解决您的其余问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/825718

    谢谢、

    SAI