This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5132:TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器评估入门中遇到的问题。 电路板

Guru**** 2386940 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, TIDA-00120, SM72295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830425/ccs-msp430f5132-problems-faced-in-getting-started-with-tida-00120-solar-mppt-charge-controller-eval-board

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件: TIDA-00120SM72295

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs:

根据 TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器参考设计、我使用 GUI 构建了一个项目 PMP7605 ... 代码已加载到目标(MSP430F5132),充电控制器无法正常工作...调试时,我需要使用许多 errors...it,在我看来,编译器有一些问题...最大的错误是:...变量 xx,用作常量。 建议将变量声明为'static"或'const'...另一个使用空循环的 error...detected SW 延迟循环。 建议使用计时器模块...同时使用三个警告之一 此工程是使用当前未安装-4.1.5 (MSP430)的编译器版本创建的。  编译期间将使用另一版本的编译器- 18.12.2.LTS....from CCS 安装详细信息已安装 MPS430编译器工具 v.18.12.2... (与18.12.2.LTS 不同吗?)。 关于编译器,还是其他的东西? 如果是,什么是合适的编译器以及如何更新?   

另一个问题是:编辑一些参数后,是否可以在没有连接 TIDA-00120 GUI 的情况下使用太阳能控制器板? 我可以通过编辑代码开始充电吗? 是否可以在没有 GUI 的情况下控制充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    可以在没有 GUI 的情况下使用代码。 对于有关编译器的问题、我们将从熟悉代码的人那里获得专家意见。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Salil……正在等待让项目正常运行的建议……我注意到在 TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器参考设计中,有一个测试结果文件……测试报告的测试数据- PMP77605来自仿真还是不来自? 如果数据来自评估时的真实测试。 板在代码上无错误地构建项目的过程是什么? 在我看来 ,在原理图中添加一些测试点以验证项目的硬件或软件是否正常工作将是有用的...在 这种情况下,故障排除是最耗时的...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)这些消息中的大部分听起来像 ULP "建议"。 它们不是警告或错误。 可以使用 Build Settings->Compiler->ULP Adviser-->"无"禁用它们(不负罪)。

    2) 2)"compiler..not currently installed "消息是(我认为)警告、可以使用 Build Settings -> CCS General"-> Compiler version 修复。 只需选择下拉列表建议的任何版本。 程序很少依赖于特定的编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已进行了上述所有编辑、但我得到了相同的错误...我已在充电控制器板上进行了测试... MSP430F5132上有一些数字信号... P3.3 (P_EN)、 P3.2 (L_EN)、 引脚 P2.3、P2.2、P2.0的180KHz 短波形、 P1.7至交错降压 SM72295,...电池未充电...根据测试报告的测试设置没有测试数据- PMP7605_revA ...代码似乎正在运行,但未启用充电, 也许它需要来自 GUI 的命令 TIDA-00120....please 提供有关如何使用或不使用 GUI 运行代码的详细信息....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来好像您已经通过了编译问题。 现在、我必须向了解此参考设计功能的人员推荐。