This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:使用 MSP430F5438A 通过硬件 UART 进行 BSL 编程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846632/msp430f5438a-bsl-programming-over-hardware-uart-with-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我需要使用 BSL、使用硬件 UART (在 MSP430F5438A MCU 的 P5.6 P5.7上实现的 USCIA)、而不是默认提供的基于计时器的 UART。 是否需要基于 SLAA450F 设计定制 BSL、或者是否可以直接使用 BSL Scripter 软件?

我有点困惑、因为在 SLAU319AA 中、范围为0x50f 至0x6f 的 PI 版本具有基于 USCI 的 UART 实现方式...

此外、我发现了这一点(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/246869)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,在上传帖子时出现了问题...

    我将在下面再次提出这个问题...

    大家好、

    我需要使用 BSL、使用硬件 UART ( 在 MSP430F5438A MCU 的 P5.6 P5.7上实现的 USCIA)、而不是默认提供的基于计时器的 UART。 是否需要基于 SLAA450F 设计定制 BSL、或者是否可以直接使用 BSL Scripter 软件?

    我有点困惑、因为 SLAU319AA 中指出0x50f 至0x6f 范围内的 PI 版本具有基于 USCI 的 UART 实现。

    此外、我发现了这篇(e2e.ti.com/.../246869)文章、介绍了如何使用 HW UART、但在最新版本的"定制 MSP430引导加载程序包"中找不到"BSL430_PI_USCIA.c"文件。

    有人建议如何应对这一问题?

    提前感谢、此致、

    GLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    文件 "BSL430_PI_USCIA.c"位于 xxx\MSP430BSL_1_01_00_00\IAR_BSL_Sources\Peripheral_Interfaces\USCIA_UART。 我没有尝试  、但您可以尝试一下。

    此致

    Gary