This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830157/ccs-msp430f5438a-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 MSP430 UIF 调试器在 CCS 版本8.2中对 msp430f5438a 进行编程。 但我想在 CCS 版本5.0中对其进行编程。 但我遇到"Tragt not connected error"。 我的调试器的序列号以"17"开头。 后来我得知 CCS v5.0不支持。  

请为我提供在 CCS v5.0中进行编程的调试器解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharmila、

    我想向您说明一下您使用的调试器、您说过您使用的是 MSP430 UIF (旧版 FET 调试器)、但您也说过您的调试器序列号以"17"开头、这表示它是 MSP430 FET (新的 FET 调试器)。 如果您有较旧的 FET 调试器、则应该能够使用 CCS 5.0。 不建议在新设计中使用旧版调试器、新的 FET 调试器不支持 CCS 5.0。  我建议您使用新的 FET 和调试器并更新 CCS 版本。  

    谢谢、

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗怡定

    感谢您的回复。

    抱歉、我对较旧和较新版本的调试器感到困惑。 最初、我使用了 MSP FET (较新版本)、然后我开始使用 MSP430 UIF。 尽管我遇到相同的错误、"未找到 USB FET "。 我已附上我的调试器照片。 请验证并告诉我是否应该安装某些 USB 驱动程序。 但我可以看到器件管理器中的"MSP 调试接口"端口请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗怡定

    感谢您的回复。

    抱歉、我对较旧和较新版本的调试器感到困惑。 最初、我使用了 MSP FET (较新版本)、然后我开始使用 MSP430 UIF。 尽管我遇到相同的错误、"未找到 USB FET "。 我已附上我的调试器照片。 请验证并告诉我是否应该安装某些 USB 驱动程序。 但我可以看到器件管理器中的"MSP 调试接口"端口请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sharmila、

    我建议使用较新版本的调试器(黑色版本)。  

    由于 No USB FET Found (未找到 USB FET)错误、 请尝试从以下位置下载并重新安装 USB 驱动程序:  

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,罗怡定

    它通过更新 MSP-FET430UIF 的固件为我工作。 现在、我可以在 CCS 版本5中进行编程。 非常感谢。