This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:TIDA-00661软件代码

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00661, ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830285/msp430fr5969-tida-00661-software-code

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:TIDA-00661ADS131E08SADS131E08

大家好、

客户对 我们的 TIDA-00661感兴趣。 但他们可以找到 MSP4305969的代码、您能不能向客户提供该代码?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    TIDA-00661为断路器应用展示了 ADC 的多种功能、包括快速启动、宽输入范围测量和 PGA。

    MSP4305969用于评估启动、我们仅开发了一个测试代码。

    ADS131E08 EVM 用于测试 ADS131E08S 的性能。

    谢谢

    Sreenivasa