This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于水计量的 MSP430FR6043与 MSP430FR6047

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846237/msp430fr6047-msp430fr6043-vs-msp430fr6047-for-water-metering

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

你(们)好

我可以使用 MSP430FR6043进行水计量,还是应该使用 MSP430FR6047?

谢谢

KarthiG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthi、

    这个问题并不简单;它取决于   您在水表中的普通流量测量之外还需要做什么。

    下面是可用内存的快速摘要

    器件     'FR6047'FR6043       

    RAM        4K+4K          4K+8K

    FRAM      256K             64K

    演示应用程序代表了一个最小功能仪表应用程序、该应用程序将在两个器件上运行、但还有其他功能...

    FRAM 工作                                                                            KB

    普通测量     (取决于 所选功能)          28-35k

    演示应用                    (取决于所选的功能)          40-55k

    +用于消耗的存储、 每天、每周                 2、000代码..4K 数据

    +通信(如果对于电缆绑定值读取               4K 代码.1k 数据)

    +无线电堆栈 (各种无线电 IFS)                                              50k 代码 500B 数据

    等等

    要开始开发、请使用'FR6047、它有足够的资源... 您可以稍后决定'FR6043是否足够大以满足您的需求。 两个器件的 SW 在水方面基本相同...

    祝你度过美好的一天

        Johann