This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2110:TI MSP430无法连接到器件(错误:器件未知、无法擦除器件存储器)

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110, MSP430FR2000, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846270/ccs-msp430fr2110-ti-msp430-cannot-connect-to-device-error-unknown-device-and-could-not-erase-device-memory

器件型号:MSP430FR2110
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2000MSP-FlaserMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用:  

  • MSP430FR2110
  • MSP_FET 闪存仿真工具  
  • Code Composer  
  • Mac 计算机  

运行代码以将 MSP430置于睡眠状态后、我无法再连接到器件。  MSP_FET 闪存显示消息"Error connecting to the target:unknown device"。 然后、我更新了调试配置、在  闪存之前擦除 MSP430。 现在 、MSP_FET 闪存显示消息"连接到目标时出错:无法擦除器件存储器"。 有人可以帮助我通过 MSP_FET 闪存仿真工具连接到 MSP430吗?

将 MSP 置于睡眠模式的代码:

_bis_SR_register (LPM3_bits)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 MSP Flasher 连接到器件。 出现相同错误“未知设备”:  

    *---- /|-------------------------------------------------------- *

    *  /|__                                  *

    *  /_ / MSP Flasher v1.3.x                       *

    *   |/                                   *

    *---- |/---------------------------------------------------------- *

    *

    *评估触发器...完成

    *检查可用的 FET 调试器:  

    *找到 USB FET @ usbmodem14301 <-已选择

    *正在初始化接口@ usbmodem14301...done

    *检查固件兼容性:  

    * FET 固件是最新的。

    *正在读取固件版本...完成

    *将 VCC 设置为3000mV...完成

    正在访问设备...

    #出口:16

    #错误:未知设备

    *断电...完成

    *正在从设备断开连接...完成

    *  

    ***********************************************************************************************。

    *驱动程序   :已关闭(内部错误)

    ***********************************************************************************************。

    *

    按任意键继续...

    硬件连接肯定很好。 此外、MSP-FET 闪存器可以使用同一工具连接到另一个器件 MSP430FR2000。 来自 MSP-Flaser 的输出:

    *---- /|-------------------------------------------------------- *

    *  /|__                                  *

    *  /_ / MSP Flasher v1.3.x                       *

    *   |/                                   *

    *---- |/---------------------------------------------------------- *

    *

    *评估触发器...完成

    *检查可用的 FET 调试器:  

    *找到 USB FET @ usbmodem14301 <-已选择

    *正在初始化接口@ usbmodem14301...done

    *检查固件兼容性:  

    * FET 固件是最新的。

    *正在读取固件版本...完成

    *将 VCC 设置为3000mV...完成

    *正在访问设备...完成

    *正在读取设备信息...完成

    *正在将文件加载到设备中...完成

    *验证内存(Firmware.txt)...完成

    *  

    ***********************************************************************************************。

    *参数 :-w Firmware.txt -v -g -z [VCC]  

    ***********************************************************************************************。

    *驱动程序   :已加载

    dll 版本:31400000

    * FwVersion :31200000

    接口: TIUSB

    * HwVersion :U 3.0

    * JTAG 模式 :自动

    *器件   :MSP430FR2000

    * EEM     :5级,ClockCntrl 2

    *擦除模式 :ERASE_ALL

    * Prog.File :Firmware.txt

    *已验证  :正确

    * BSL 解锁 :false

    * InfoA 访问:false

    * VCC 打开   :3000mV

    ***********************************************************************************************。

    *正在开始目标代码执行...完成

    *正在从设备断开连接...完成

    *  

    ***********************************************************************************************。

    *驱动程序   :已关闭(无错误)

    ***********************************************************************************************。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    您能将下载到 MSP430的代码分享给我们吗?

    您可以尝试的另一个工具是 http://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决。 谢谢。