This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE4272:MSP430FE4272和 MSP430FE427有何区别?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FE4272, MSP430FE427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830109/msp430fe4272-what-are-the-differences-between-msp430fe4272-and-msp430fe427

器件型号:MSP430FE4272
主题中讨论的其他器件:MSP430FE427

各位专家、您好!

请指明 MSP430FE4272和 MSP430FE427之间有何差异?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    除了从器件的数据表和网络登录页面中比较器 件之外、您还可以使用我们的产品搜索工具来选择和比较多个 MCU。 从下面的比较中可以看出、两个器件之间的最大区别在于 、MSP430FE427具有三个独立的16位 Σ-Δ ADC、而 MSP430FE4272具有两 个独立的16位 Σ-Δ ADC:

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    这是否意味着额外的 Σ-Δ ADC 成本(5.45 - 2.51)= 2.94uSD? 简直就是笑话:)

    如果很严重... 当然、我使用产品搜索工具来比较器件、但我想了解如果我想从 MSP430FE427迁移到 MSP430FE4272、应该在软件中更改什么? 我是否正确地理解、如果我不使用 ADC、那么我不需要更改任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我不能自己评论价格差异、但我会联系营销代表、尝试在网上了解价格差异。

    MSP430FE427引脚排列:

    MSP430FE4272引脚分配:

    通过引用以下引脚、您可以看到两个器 件之间的端口具有引脚对引脚匹配(唯一的区别是 MSP430FE427具有 I2+/-电流通道、因为它基于包含三个 SD ADC 的 ESP430CE1 IP)。 注意:有关不同 ESP430外设模块的更多信息、请参阅以下应用报告: ESP430CE1、ESP430CE1A、ESP430CE1B 外设模块

    由于器件具有引脚对引脚匹配、并且存储器映射结构相同、因此您只需检查每个器件的头文件是否具有遵循相同命名规则的外设寄存器。 如果是、则在移植到另一个器件时、每个器件的软件应兼容、前提是您考虑到 SD ADC 差异。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢! 我们可以结束该主题。