This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:如何在 MSP430上实现 SHA 算法。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846051/msp430f6779-how-to-implement-sha-algorithm-on-msp430

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件:SHA-256

您好!

我们将研究如何在 MSP430中实现 SHA 算法。

对于 SHA-256、我参考了下一页。
http://www.ti.com/tool/SHA-256

是否有任何有关 SHA-384或 SHA-512的文件或信息?

是否可以使用 MSP430实现?

需要多少 RAM / ROM (与 SHA-256相比)?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为在 MSP430上实施 SHA 算法提供的唯一文档和源代码是 SHA-256、如您所见。

    理论上也可以在 MSP430上实现 SHA-384或 SHA-512、这只需花费更多的周期和更大的存储器空间。 您必须根据三种不同算法之间记录的差异来确定所需存储器与 SHA-256之间的比较。

    此致、

    Matt