This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5229:MSP430F5229、LMX2595

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829900/ccs-msp430f5229-msp430f5229-lmx2595

器件型号:MSP430F5229
Thread 中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生,

 1) 1) 我正在 MSP430F5229上工作、通过使用其 Δ-Σ 调制器来设置 VCO 和 LMX2595 IC 相位频率检测器的反馈路径中的可编程分频器值。 我能否获得 MSP430F5229代码的示例格式、以便能够将其作为参考并根据我设计的合成器进行构建。 我需要将分压器分压比值设置为42.5、并使用从 TICS pro 软件获取的值加载多个寄存器、以便根据设计正常工作。 现在、要在 MSP430F5229中加载这些值 、我可以获取示例代码以供参考。  

2) 2) MSP430F5229是一个16位控制器、从 TICS 专业软件获取的数据长度为32位。 我发现 LMX29595与 M430F5229兼容、但它具有16位寄存器、现在我如何解决这个问题?如何使用两个16位控制器将其用作32位控制器?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    我们不擅长 MSP430、也没有任何示例代码。 恐怕我们无法在这方面帮助您。

    请在处理器论坛中发布有关 MCU 问题的帖子、谢谢。