Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好、TI 社区和 TI 专家、我正在尝试接收50字节的十六进制序列、以提供测量结果。 我们使用集成电路 MSPI2041进行了布局、并尝试使用 Arduino IDE 与 TX 和 RX 以及3V3 Micro 进行通信。
对于串行通信、我们使用9600波特/秒、这是 MSP 的速度。 当具有 MSP 的电路板启动时、我们发送26字节的密码、即:{0xFE、0xFE、0xFE、0x68、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x68、0x23、0x0A、0x60、0x00、0x34、0x78、0x56、0xBC、0x9A、0xF0、0xDE、0x2B、0x16}。 电路板为微控制器供电、因此当电路板启动时、微控制器开始发送请求。
之后,循环开始发送18个字节的请求 ,即0xFE、0xFE、0xFE、0xFE、0x68、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x99、0x68、0x23、0x02、0x61、0x00、0xEC、0x16}。 之后我们希望接收一个50字节的序列、指示测量值、但我们在所有值中都将0取整。
不知道要做什么、已经尝试先发送密码、之后请求和接收到的所有密码都为零值。