This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:《PMM24/PMM31/PMM32勘误表》问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/844163/msp430fr5969-questions-for-errata-pmm24-pmm31-pmm32

器件型号:MSP430FR5969

您好!

在原帖子中、我讨论了如何将 LPM4与 MSP430FR5969搭配使用。
现在、客户发现有影响 LPM4的勘误表 PMM31和 PMM32。
在客户的系统中,低功耗是最重要的因素,因此 LPM4是必需的。

问题:
1) 1) PMM24固定在修订版 H 中、因此新用户不需要注意这个问题、对吧?

2) PMM31:本文档中有两种权变措施。 两个都可以工作、对吧?

3) PMM32:使用权变措施#2 (将 FRAM 置于非活动状态)的缺点是什么?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    1) 1)正确

    2) 2)正确  

    3) 3) 增加了复杂性并占用了一些 RAM 空间。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    感谢您的回复。
    对于 PMM32、我知道使用变通办法#2没有功能缺点、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    正确、使用针对 PMM32的权变措施#2不应存在功能缺陷。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!