This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4011:MSP432P4011器件修订版

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830409/msp432p4011-msp432p4011-silicon-revision

器件型号:MSP432P4011

您好、我们创建了一个包含多个 TI 组件的定制板:

cc2640r2 (sable-x-R2 BLE 模块)

MSP430f5528 USB

msp432p4011 (修订版 A)

前两个可以(重新)编程并正常工作、但最后一个 msp432p4011仍然拒绝编程?
我们有 MSP-FET 和 ADPTR 板、但也可以使用 MSP-EXP432P401R 或 MSP-EXP432P4111的编程部分。

我还从您的数据中发现、这具有一个芯片修订版本- A -。 我还找到了以下案文:

我们计划使用此工具!

由于我找不到任何进一步的信息、我想问我们如何获得 C 或 D 版本? 在哪里可以找到他们的勘误表?

此致、

劳伦特

2M 工程有限公司
荷兰瓦尔肯斯瓦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    [引用 user="Laurent van Poppelen69">由于我找不到任何其他信息,我想问我们如何获得 C 或 D 版本? 以及在哪里可以找到他们的勘误表?[/quot]

    请联系您当地的 TI 销售团队以获取最新的器件。

    您可以通过以下链接找到 MSP432P4011的所有相关文档: http://www.ti.com/product/MSP432P4011

    谢谢、

    SAI