This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:没有为 Spy-Bi-Wire (SBW)通信协议连接 MSP-FET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845850/msp430fr2433-msp-fet-not-connecting-for-spy-bi-wire-sbw-communication-protocol

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

我们在模块上有一个 MSP430FR2433 Launchpad 和一个 IC。 我们正在 launchpad 上对 SBW 通信协议进行初始测试、但似乎无法正确连接。 我们的目标是使用 SBW 对 IC 版本进行编程、我们只是尝试先让 LaunchPad 版本起作用。 我将介绍我们遵循的原理图以及从 UniFlash 和 CCS (V.9)接收到的错误消息。 我已经使用工具作为电源和目标作为电源进行了这方面的尝试、但这似乎没有什么不同。 如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    为什么您不只在 LaunchPad 上使用 eZ-FET? 它还使用 SBW 通信协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在未连接和 eZ-FET 的 MSP430FR2433 IC 版本上使用 SBW。 我们只是尝试在 LaunchPad 版本的芯片上进行练习、以确保我们能够正确执行协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道。

    有2种方法可以使用 SBW 对 FR2433进行编程。

     eZ-FET

    MSP-FET

    此致、