This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:XDS110-ET (MSP432P401R 版本1.0)不能#39;t wok。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845617/msp-exp432p401r-xds110-et-msp432p401r-ver-1-0-doesn-t-wok

器件型号:MSP-EXP432P401R

我最近开始评估 MSP-EXP432P401R (版本1.0)(可能是在2016年购买的)。 但是、Windows 设备管理器上没有显示板载调试器 XDS110-ET。 请告诉我如何解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板的颜色是什么? 我怀疑(修订版1.0)它是黑色的、而不是红色的(修订版2)。

    我在 Windows 中没有遇到看到黑色板的任何问题、但 CCS (从我记得的 V8开始)不再支持它。 即、即使修复了 devmgr、您也无法对其执行任何操作。

    您可能需要购买新的(红色) Launchpad。 从积极的方面来看、新的 MCU 版本修复了许多问题。

    [编辑:修正了一些措辞。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是黑色电路板。 MCU 单元在该板上似乎处于活动状态。 (它可以通过我同事的 J-Link 进行连接。) 好的、我很快会得到新的红色。 谢谢。