This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何将适用于 MSP432P401R 的 dirverlib.h 添加到我的项目中。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/844701/ccs-msp432p401r-how-can-i-include-dirverlib-h-for-msp432p401r-into-my-project

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP432WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 社区

我正在使用 MSP432P401R LaunchPad (红色)。 我正在尝试将 driverlib.h 包含在我的项目中、但它给了我如下所示的错误:

是否有人知道我可以如何解决它? 它让我疯狂!

感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助!

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以假设 driverlib 示例正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了以下步骤来将 msp432p401r driverlib 包含到我的项目中、但我收到了"权限被拒绝"错误。  

    1-我将 MSP432Ware_3_50_00_02安装在 C:ti\MSP\... 。

    2-在 Project->properties->Include options 下,添加了 driverlib 的路径,如 :C:\ti\MSP\MSP432Ware_3_50_00_02\driverlib\driverlib\MSP432P4xx。

    3 -在我的项目中包括以下路径:  

    #include "C:\ti\MSP\MSP432Ware_3_50_00_02\driverlib\driverlib\MSP432P4xx

    但它为我提供了如下所示的错误:


     

    是否有任何问题在哪里以及如何解决的想法?

    谢谢

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于(3)仅#include "driverlib.h"。 include 路径将由编译器预先设置。

    C 语言编译器和反斜杠文件名具有较长的和有程序的历史记录--最好避免使用它们。