This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIRSLK-EVM:输入电压范围

Guru**** 2763135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845792/tirslk-evm-input-voltage-range

器件型号:TIRSLK-EVM

您好!

我是否可以知道 EVM 底盘板的输入电压范围? 它使用的是 TPS568230、其输入电压范围为 4.5V 至18V。 但是、根据用户指南、输出设置为5V、这是一个降压转换器。  

可以帮帮你吗? 用户正在请求提供信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    感谢您关注 TI RSLK MAX。 机器人套件使用电池供电、用于为直流/直流开关稳压器供电、以生成5V 的输出电压、这是运行某些传感器和电路板所需的。 负载电流将基于电机和任何其他传感器的速度。  

    输入范围的限制是由于 TI 机箱 RSLK 板上使用的电机和驱动 器、您可以查看 DRV8838 www.ti.com/.../DRV8838的数据表。 根据数据表、这不能超过11V。

    如需更多信息、请查看 www.pololu.com 上提供的 TI 机箱板原理图。

    希望这对您有所帮助。

    Ayesha Mayhugh