This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:FET-Pro430:目标微控制器没有响应!!

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830178/msp430fr4133-fet-pro430-target-microcrontroller-is-not-responding

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

尝试将 TI 的开箱即用示例代码刷写到我设计的原型板上的微控制器、每次单击"Verify security fuse (验证安全保险丝)"时、我都会收到此错误。 我已经尝试过多个电路板和 IC、但尚未通过此步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、  

    与 FET-Pro430配合使用的编程硬件是什么? 信号的连接是什么?  

    您是否使用编程硬件电源为电路板供电? 您可以尝试使用外部电源为电路板供电吗?  

    此致、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是黑色 MSP-FET 闪存仿真工具。 它通过 JTAG 进行连接。 我已经尝试使用外部电源和 FET 电源进行编程、我获得了相同的结果。

    编辑:我的 JTAG 有连接问题。 已解决问题、并且闪烁正常。