This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR59941 VS MSP430FR5994 VS MSP430FR5964

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964, MSP430FR5994, MSP430FR59941
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845173/msp430fr5994-msp430fr59941-vs-msp430fr5994-vs-msp430fr5964

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5964、、

您好!

从产品表中可以看出、所有这些 MCU 主要都具有相同的规格;我想验证它们之间是否有区别?

MSP430FR59941

MSP430FR5994

MSP430FR5964

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您提到的三款器件具有许多相似之处、因为它们属于同一系列并共享相同的数据表。 下面的表3-1对它们进行了比较:

    总之、以下是差异:

    1) 1) MSP430FR5994和 MSP430FR59941具有 LEA (低功耗加速器)、而 MSP430FR5964没有。 有关此功能的更多详细信息、请参阅数据表中的第6.3节。

    2) 2) MSP430FR5964和 MSP430FR5994具有 UART BSL、而 MSP430FR59941具有 I2C BSL。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表中的第6.6节。

    此致、

    Angelo