This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:从 Launchpad 板转到生产

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845401/msp432p401r-moving-to-production-from-launchpad-board

器件型号:MSP432P401R
Thread 中讨论的其他器件:CC3100BOOST

在使用微粒、微粒和其他类似的低功耗开发板进行制造时、我习惯将它们嵌入到器件中、只需将开发板嵌入到 PCB 中即可。 对于颗粒、他们销售现成的生产板。  

但是、对于 launchpad 产品、从原型到生产的预期路径是什么? 我注意到所有设计文件都可用。 您下载这些文件、扩展它们(如果需要删除物品)、然后成为最终 PCB 的概念是什么?  

例如、我正在研究如何选择 MSP-EXP432P401R 和 CC3100BOOST (用于添加 wifi)。 在我的最后一个 PCB 中、我是否会合并这两个板并将它们互连以获得所需的功能? 很抱歉这个基本问题、但我希望我的问题能让其他人受益。  

我喜欢任何可能引导我朝着正确方向前进的反馈/提示/技巧。 例如、本指南在 Arduino 领域中非常有用:  

作为一个相关的问题--我知道,某些产品,如颗粒的光子,如果在您的产品中使用,则不需要额外的 FCC 认证。 如果我使用 CC3100BOOST 板、最终产品是否需要额外的 FCC 认证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LaunchPad 和 Booster Pack 旨在用于开发应用(硬件和软件) 以及评估 TI 器件。

    使用 Launchpad 和 Booster Pack 测试应用后、即可开始原理图和电路板设计。

    是的、您可以采用我们的参考设计、 删除不必要的部分并将其作为您自己的原理图。 另请根据我们的参考设计进行 PCB 布局。

    您可以发送/发布 PDF 格式的原理图、并以光绘格式发送 PCB 布局。 我们将为您进行审核。

    如果您在产品中使用认证模块、则他们可以放弃一些基本的射频测试、但他们必须在产品级别进行辐射测试和其他测试、以认证产品。 您可以联系您的认证实验室、他们将为您提供适当的建议。

    谢谢、

    PM