This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:SBWTCK 的最大 VIH 阈值(引脚4)

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845411/msp430fr2155-max-vih-threshold-of-sbwtck-pin-4

器件型号:MSP430FR2155

大家好、

 当 VCC 为3.3V 时、MSP430FR2155TPR 的 SBWTCK (引脚4)的最大 VIH 阈值是多少?

我只能从数据表中找到第5.13.5节、表5-11

VCC 2.0V -> VIH 阈值最大值为1.5V (2.0V 的0.7倍)

VCC 3.0V -> VIH 阈值最大值为2.25V (3.0V 的0.7倍)

因此、如果我使用0.75乘以 VCC、

这是否意味着 VCC 3.3V -> VIH 阈值最大值为2.475V (= 3.3V 的0.7倍)?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您参考的上述规格仅在 VCC 为2V、VCC 为3V 时才具有特征。 您可以看到、根据数据表、趋势是 VIH 阈值最大值是 VCC 电平的~75%、因此该趋势可能也适用于3.3V 的 VCC、但我无法保证该规格、因为它尚未经过测试。

    如果您的客户想要验证此理论、他们可以运行一个测试、其中该引脚上的输入电压上升至 VCC 的~75%、并确认 MCU 报告100%有效的"高电平"时间。

    此致、

    Matt