主题中讨论的其它部件:BOOSTXL-AUDIO、 TS3A44159
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在播放 BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARPLCD_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994。 我有一个5994 Launchpad 和 BOOSTXL-AUDIO 板。 我不需要 LCD、因此我删除了所有与 LCD 相关的代码、如果我将音频板堆叠到5994 Launchpad 上/下方、它就能完美工作。 因为对于我的项目、我只需要 BOOSTXL-AUDIO 板上的音频传感器、所以我尝试 通过导线连接 launchpad 和 BOOSTXL-AUDIO 板。 例如、该项目使用 P3.1进行音频输出、使用 P4.1进行音频电源、并使用 GND。 我尝试 通过导线连接 launchpad 和 BOOSTXL-AUDIO 板之间的这三个引脚(无需将它们堆叠在一起)。 则 FFT 结果毫无意义。 FFT 无法分辨声源的频率。 如果我将两个板堆叠在一起、FFT 在告知音频源的频率方面表现良好。
根据我当前的理解、如果只有音频传感器用于该项目、则连接这三根导线应该可以正常工作、并将两块板堆叠在一起、对吧?
谢谢、
Yubo