This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969的 PWM 抖动

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845442/ccs-msp430fr5969-pwm-jitter-for-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

附件是我的以下代码:

e2e.ti.com/.../0755.msp430fr59xx_5F00_TIMER_5F00_ADC_5F00_Combined.c

 

我正在执行 一项任意测试、将电压输入到 ADC 中并分别改变占空比。 现在、我要讨论的唯一问题是占空比具有抖动、并且每两个脉冲跳跃一次(如视频中所示)。

 

我正在尝试研究这是如何设置中断还是在何处设置中断?


如果您有任何建议、请告诉我、感谢您的帮助!

此致、

Connor Connaughton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在计时器中断中省去了对 ADC 函数的调用、从而解决了这个问题。

    这是正确的解决方法吗?

    谢谢、
    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    是的、这是正确的解决方法、我很高兴您能够解决您的问题。

    此致、

    Matt