This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:CapTIvate 超灵敏度

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829385/msp430fr2632-captivate-hyper-sensitivity

器件型号:MSP430FR2632

我注意到、互电容滑块有时会失去校准并变得非常敏感。 通常、滑块只会对物理接触做出反应。 但是、当它们变得非常敏感时、它们开始对在10厘米(3英寸)或4英寸(4英寸)范围内徘徊的任何物体做出反应。

是否有人知道导致这种情况的原因? 我是否可以修改一些配置设置以防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您在什么条件和环境下经历过这种行为、您是否能始终重现这种行为?

    如果有您不想在此处公开共享的专有信息、我可以通过电子邮件离线与您联系。

    谢谢、

    是的  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    这是一个很难重现的问题、但我们有一些报告表明这种情况在现场发生。 我无法判断是什么原因导致了这种情况的发生、因为环境各不相同。

    我们可以通过电子邮件继续吗? 我有一些专有信息可供分享。

    谢谢!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将让 CapTIvate 团队通过电子邮件联系您、为您解决此问题。

    谢谢、

    是的