This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4011:MSP432P4011

Guru**** 2535810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/828799/ccs-msp432p4011-msp432p4011

器件型号:MSP432P4011

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们已经使用 MSP-EXP432_4111 LaunchPad 完成了软件开发。 但现在我们已经准备好了、希望将其转换为我们自己的电路板、该电路板配备了 MSP432P4011IRGC (64引脚)。 现在的问题是如何选择这个64引脚封装? 我们查看了"DeviceFamily_XYZ"、但无法确定该怎么办?  

或者我们是否需要修改现有文件?

请告知、  

此致、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    那么、为了澄清一点、您想获取为 MSP432P4111编写的软件并将其用于您自己的电路板(MSP432P4011)吗?  

    如果是、代码应可重复使用。 您只需使用 MSP432P4011的特定于电路板的文件重新构建项目、您可以在 SDK 中找到这些文件。 您还需要转到项目属性并更新器件变量和链接器命令文件。  

    请记住、您可能需要根据您选择的引脚和外设来更改您使用的某些引脚。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是的、我已经了解应该在 SDK 中查找这些文件。 在本例中为"SimpleLink_SDK_3_20_00_06"(source/ti/boards/...?)。 但是,它们不在那里!

    此致、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    很抱歉我错误地通知您。 我们不提供 MSP432P4011的板级配置文件。 您必须自己创建它们。  

    BR、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们使用"Pinmux"并选择"MSP432P4111"、然后选择64-oin 封装、因为"MSP432P4011"不在列表中。 由于无法分配引脚60+、因此存在一个小错误。 但我们稍后添加了它。