This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:获取批次追踪代码 gt;87XXXXX 的器件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845058/msp430fr5964-obtaining-parts-with-lot-trace-code-87xxxxx

器件型号:MSP430FR5964
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

我有一个应用、其低货架成本取决于 TLV 中的正确温度校准常数。 也就是说、生产不能要求温度校准步骤。

我已经注意到、勘误表 ADC67警告早期生产器件中的校准常量可能出错。 如何获得足够晚  (跟踪代码>87XXXXX)才能正确的器件?

虽然我只需要它的一小部分功能、但在 MSP430系列中找不到任何其他器件都有我需要的所有功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您是否联系过您可能购买这些器件的经销商、您当地的 TI 销售团队、甚至我们 的 TI 客户支持中心? 这项调查似乎与采购有关、而不是与技术有关、因此很遗憾、我只能提供多少订购帮助。

    我假设您使用的是 LEA 或其他器件没有的另一个独特模块。 MSP430FR6043具有 LEA、没有 ADC67勘误表、但比 MSP430FR5964更昂贵。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James