This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:数字输入的输入电容

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/844804/msp430fr5869-input-capacitance-of-digital-inputs

器件型号:MSP430FR5869

您好、MSP 专家;


我们使用的是 MSP430FR5869。
数据表描述了共用端口引脚值的输入电容值、通常为5pF。
但我觉得它比我们测试 PCB 上的数据表大。
我的问题如下:
典型值是制造时的设计值还是测量值?

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此类典型值通常根据初始制造构建进行测量。  由于这是一个典型值、而不是最大值/最小值、因此器件之间甚至引脚之间显然可能存在差异。

    谢谢、

    JD