This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:DLMS 堆栈中没有计费标量配置文件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/828849/msp430f47187-billing-scalar-profile-is-not-in-dlms-stack

器件型号:MSP430F47187

尊敬的 TI 团队:

我们将 TI DLMS 堆栈用于能量计、但在计费方面面临着问题。  

帐单标量配置文件未在此堆栈中实施,请建议我们如何实施。

我们使用 的是 DLMS_Obj_5_42。  如果 TI 具有最新版本的 DLMS 堆栈、则提供此堆栈的最新版本。

正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 DLMS 没有任何经验、因此我需要与负责此问题的团队联系以获得答案。 我预计下周中旬会收到初步答复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peeyush:

    库中未提供"帐单缩放器配置文件"、因为这是特定于应用的配置文件。 库中已经提供了几个比例器配置文件示例、如瞬时配置文件和负载缩放配置文件。 因此、您可以从该实施中获取参考、并轻松构建自己的 Billing scalate 配置文件对象。

    此致、

    Chander