This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:能否使用 MSP430FR2355 Launchpad 对 MSP430FR5994进行编程

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829398/msp430fr5994-can-the-msp430fr2355-launchpad-be-used-to-program-the-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

我 的 MSP430FR59944 Launchpad 上的编程/跟踪部分出现故障(可能是在我的帮助下)。 我已验证了这一点、并使用第二块 MSP430FR5994 Launchpad 板对 MSP430FR5994进行了编程。

我还有一个 MSP430FR2355 Launchpad、如果可能、我将改用它对 MSP430FR5994进行编程和调试。 这是可行的、还是电路板的 eZ-FET/电能跟踪是针对其特定 MSP430量身定制的?

 

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您可以使用 MSP430FR2355 Launchpad 上的 eZ-FET 对 MSP430FR5994器件进行编程、就像通常对 MSP430器件进行编程一样。

    将 Launchpad eZ-FET 的电源、GND、复位、测试引脚连接到 MSP430FR5994器件、您应该能够进行编程和调试。

    Thjnks、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Jim