This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:电源 V 与系统频率间的关系

Guru**** 2535640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/844698/msp430f2274-ep-supply-v-vs-system-frequency

器件型号:MSP430F2274-EP

团队、  

我的客户有以下问题:

对于该器件、电源电压与系统频率在 DS 中定义为:

您能否为我确认3.3V 是否 在16MHz 下运行的最小电压?

您可以理解、3.3V 是最常见的标称 电压轨。 但该表意味着我们应将电源轨设置为3.45V 标称值。


如有任何澄清/确认,将不胜感激。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    是的、您需要将最小电压设置为3.3V。   

    我的解释是以这一职位为基础的:

    在不同器件系列上、这基本上是相同的问题、要求表基于与图形。

    见 Jace 的最后答复。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水