This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 其中是 SLAA503的硬件原理图

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8320, DRV8301, DRV8303, DRV8302, DRV8305, DRV8304, DRV8312, DRV8313, DRV8303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826036/where-is-the-hardware-schematic-of-slaa503

主题中讨论的其他器件:DRV8350DRV8320DRV8301DRV8303DRV8302DRV8305DRV8304DRV8332DRV8312DRV8313DRV8303EVM

大家好、

 以下内容基于我从 PDF 中获得的内容:www.ti.com/.../slaa503.pdf

标题: 使用 MSP430的传感三相 BLDC 电机控制
本应用报告中讨论的项目配套资料和源代码可从以下 URL 下载: http://www.ti.com/lit/zip/slaa503
硬件原理图在哪里与上述软件相对应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    最接近的原理图是应用报告的方框图(图2)。

    使用的驱动器块是一个6x PWM 栅极驱动器。

    该驱动程序可使用多个器件。 6x PWM 器件的示例包括 DRV8301、DRV8302、DRV8303、DRV8304、DRV8305、 DRV8320和 DRV8350。

    可在此处找到完整的器件列表:    

    通过对代码进行一些修改、还可以使用 DRV8312、DRV8332和 DRV8313。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何支持硬件可直接使用而无需修改程序?

    如果我使用 DRV8303EVM、如何 修改 闭环控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8303接受6个输入、因此您应该能够直接使用它。 代码的更改需要针对内部管理内容、如故障、使能等

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的问题已得到解决,请单击绿色的“This Resolved My Issue”(此问题已解决)按钮帮助我们解决。

     

    如果您有相关问题、请使用页面右上角的橙色"提出相关问题"。

     

    此致、

     

    -Adam