This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:自动安装 Windows USB 驱动程序.inf/.cat 文件。 USB 串行驱动程序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827754/msp432e411y-auto-install-of-windows-usb-drivers-inf-cat-files-usb-serial-driver

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

大家好、MSP432E 团队、

MSP432E SDK 中包含适用于 MSP432E 的 Windows USB 驱动程序.INF 文件。  我们是否还会在 MSP432E SDK 中提供.cat 文件?

~有关 TM4C129ENCPDT 的.INF/.cat 文件可在 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 上的 SW-TM4C-patch 中找到 。  

我的客户正在寻找一种更自动化的方法、让他们的终端客户更新其产品中的 USB (USB 串行驱动程序)驱动程序。 与之相反、例如、让安装失败、然后指向更新的.inf/.cat 文件~手动。  

用他们的话来说…… "我希望能够更轻松地安装 USB-Serial 驱动程序–最好是一个可预加载驱动程序的 EXE 文件、因此当客户插入我们的计算机时、虚拟 COM 端口会自动安装(而不是手动通过设备管理器)。"  我们是否为这种能力提供任何(或任何建议)?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merril、您好!

    [引用 user="Newman"]我们是否还提供了作为 MSP432E SDK 一部分的.cat 文件?

    我们在 MSP432E4 SDK 中不提供.cat 文件。 您为什么需要它们? INF 文件是否不够?

    [报价用户="Newman"]我们是否提供了有关此类功能的任何信息(或任何建议)?

    我们没有用于安装驱动程序的安装程序。 我从未遇到过这一请求。 我将输入此请求(为驱动程序提供安装程序)、以便对其进行研究-这可以接受也可以不接受。 在此之前、客户可以为这些驱动程序构建自己的安装程序吗?

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在即将发布的2019年9月底版中添加.cat 文件。

    谢谢、

    SAI