This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:MSP430F2132

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/844187/msp430f2122-msp430f2132

器件型号:MSP430F2122

早上好、

在我目前正在开发的程序中、ADC10并不总是提供可靠的结果。 我正在尝试监控对硬件运行至关重要的五个模拟电压。 从 A0到 A4返回的值似乎是准确的、A2除外。 如果该通道的计数值始终在10到20个计数范围内、则该通道返回的值应约为350、具体取决于 A0和 A1的值。 这些值通常在650到800的范围内、A2的值应约为其他两个值的一半。 我已经验证了 A2引脚的模拟输入是正确的、因此我对这个结果感到困惑、尤其是因为我已经测试了10到12个具有相同结果的不同相同卡。 我在其他设计中使用了与以下附件类似的代码、结果很好、因此我不确定我的代码有什么问题。

此致、Harvey

初始化代码:

//================================================ 设置 ADC10 ================================================
//
//这些位从最高通道开始选择单次转换序列的通道。
//
//模数转换器(ADC)初始化。
ADC10CTL1 = 0;//关闭 ADC10
ADC10CTL0 = 0;

ADC10AE0 |= 0x1F;//通过 P2.0引脚将 P3.0和 P2.4设置为 ADC 的输入。
ADC10CTL1 = INCH_4 + ADC10DIV_7 + CONSEQ_1;//选择序列中的最大通道数(A5)
ADC10CTL0 = ADC10SHT_3 + ADC10ON;//选择 Vcc 作为正基准电压。

ADC10CTL0 |= ADC10IE;
ADC10CTL0 |=(ENC + ADC10SC);//启动 ADC 块转换状态机。

数据采集代码:

if (ADC_CC ==(ADC_CC & ADC_Flags)){ ADC_Flags &=~(ADC_CC);//清除转换完成标志

switch (ADC_DATA_STstate)//***** ADC 数据状态机开始*****

/*
案例 Acquite_A5://模拟输入 A5 -备用模拟、当前分配的数字输出 UCLK。
CH_A5[8]= Ch_A5[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A5[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A5[8]+= Ch_A5[ADC_POINTER];//添加最新样本。

Analog5 = Ch_A5[8]>> 3;//备用输入 A5的平均值=总和/8。

ADC10CTL0 |= ADC10SC;//开始下一次转换。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A4;
中断;
*
案例 Acquire _A4://模拟输入 A4 - VREF_2.5
CH_A4[8]= Ch_A4[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A4[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A4[8]+= Ch_A4[ADC_POINTER];//添加最新样本。

VREF = Ch_A4[8]>> 3;//通道 A4 - 777、基准的平均电压。

ADC10CTL0 |= ADC10SC;//开始下一次转换。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A3;
中断;

案例 Acquore_A3://模拟输入 A3 - I_Sns_Volt -流入或流出电池串的电流。
CH_A3[8]= Ch_A3[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A3[ADC_POINTER]= Analog _DATA - IMPw_Offset;//保存最新样本更少传感器偏移。
CH_A3[8]+= Ch_A3[ADC_POINTER];//添加最新样本。

if (((Ch_A3[ADC_Pointer]< I_maximum_Neg)||(Ch_A3[ADC_Pointer]> I_maximum_Pos)){
P1OUT &=~StR_en;//断开电池串。
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 50;
OVER 电流计时器= 34;//在允许重新启动之前为电池提供冷却的机会。

I_Monitor_state = I_MON_Max;//已超出绝对最大值、请等待电流变为零。

I_SENSE = Ch_A3[8]>> 3;//通道 A3 -电池串输入或输出的平均电流。

ADC10CTL0 |= ADC10SC;//开始下一次转换。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A2;
中断;

案例 Acquire _A2://模拟输入 A2 - MID_STRING*
CH_A2[8]= Ch_A2[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A2[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A2[8]+= Ch_A2[ADC_POINTER];//添加最新样本。

MID_STRING = Ch_A2[8]>> 3;// Ch A2 -电芯串中心抽头的平均电压。

ADC10CTL0 |= ADC10SC;//开始下一次转换。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A1;
中断;

案例 Acquire _A1://模拟输入 A1 - Cell_POS*
CH_A1[8]= Ch_A1[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A1[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A1[8]+= Ch_A1[ADC_POINTER];//添加最新样本。

CELL_POS = Ch_A1[8]>> 3;// Ch A1 -顶部电池的平均电压。

ADC10CTL0 |= ADC10SC;//开始下一次转换。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A0;
中断;

案例 Acquire _A0://模拟输入 A0 - BAT_BUS*
CH_A0[8]= Ch_A0[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A0[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A0[8]+= Ch_A0[ADC_POINTER];//添加最新样本。

BATTERY_BUS = Ch_A0[8]>> 3;//通道 A0 -电池总线上的平均电压。


//内部管理
//
ADC10CTL0 &=~(ENC + ADC10SC);//禁用 ADC

if (+ADC_Pointer > 7){ ADC_Pointer = 0;}//指向数组中的下一个元素。

if (adc_Real!=(adc_Real 和 adc_Flags)){
if (to_ON_DELAY!=(to_ON_DELAY 和 System_Flags)){
if (REAL_Data_Count!= 0){REAL_Data_Count--;}
否则{ADC_Flags |= ADC_REAL;}//告知主循环数据现在是可靠的。

ADC_Flags |= ADC_BCC;//设置数据块完成标志。
ADC10CTL0 |=(ENC + ADC10SC);//开始新的块转换

if (WAIT_Timer >0){ WAIT_Timer--;}//如果尚未为0,则递减计时器。

ADC_DATA_STstate = Acquire _A4;// Go 获取下一个转换块
中断;

默认值:
Gen_Msg_FLAG1 |= Gen_Msg_0;
ADC_DATA_STstate = Acquire _A4;
中断;

}//结束开关***** ADC 数据状态机底部*****
}//如果 ADC_CC 和 PACKE_DEFAULT 则结束

中断服务例程:

/*----------------------------------
*名称:evadc_isr
*
*描述:
*对 ADC 进行了转换
*设置最多样化的进程标志
*
*
******************------------------------------------------------------- *
#pragma vector = ADC10_vector
_interrupt void evADC_ISR (void)


ANALOG_DATA = ADC10MEM;//将来自 ADC 的数据保存在临时缓冲区中
ADC10CTL0 &=~ADC10SC;//保持下一次转换。
// ADC10CTL0 &=~(ADC10IFG);//清除 ADC 转换完成中断标志
ADC_Flags |= ADC_CC;//设置转换完成标志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎足够直接。

    可能值得快速审核代码的其余部分、以确保某人不会意外地"采用"P2.2进行其他操作。 (请记住:(1) ADC10AE0仅对引脚进行调节、它不会分配常规意义上的替代功能(2) F2系列上的 P2REN 具有独立于任何其他配置的效果。)

    看起来 A3逻辑(在 A2转换之前)可能会在 P1上发生反转。 是否有任何可能产生副作用的机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Bruce、

    感谢你的帮助。

    我忘记了在调试期间也会使用 JTAG 线路、而是使用 TDO 来启用 FET 开关、以将 ADC10输入连接到被监控的信号。 这样做是为了在卡处于非活动状态时节省功耗、但在调试期间切换 TDO 比其他通道更深刻地影响通道 A2的采样。

    此致、Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harvey、

    很高兴您能够解决您的问题!

    感谢 Bruce 的帮助!

    Mitch