This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2676:在运行 EnergyTrace 时仅接收平均电压。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/844411/ccs-msp430fr2676-only-receiving-mean-voltage-when-running-energytrace

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMRENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用 CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器板来测量定制板上的功耗。  我只能看到电源电压。  这是否仅适用于开发板、或者是否在器件中完全实现? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否验证 MCU 是否由3.3V 计量电压供电、而不是由3.3V LDO 供电?

    测量的3.3V 电压由 EnergyTrace 硬件提供、因此您需要使用测量的3.3V 电压来查看电流和功耗。 改用3.3V LDO 将导致您看到的行为、仅报告电压。

    下面是《CapTIvate 技术指南》中的一个片段、其中对此进行了更详细的介绍:

    此致、

    Angelo