This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:ADC12基准电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/828767/ccs-msp430f5529-adc12-reference-voltage

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我想选择  2.5V 的基准电压生成,但没有成功,现在似乎`s 1.5V。 请帮助。

这是我的代码。

P6LSEL =0x0F;
REFCTL0 &=~REFMSTR;
ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT02+ADC12REFON+ADC12REFON+ADC12REF2_5V+ADC12MSC;//
ADC12CTL1 = ADC12SEQ_1



+ ADC12REF_ADC12REF_0
;ADC12C12C12C12C12EN1 = ADC12C12C12ED_ADC12C12C12C0 + ADC12C12EN1;ADC12C12C12C12C12C12C12C12EN1 + ADC12C12C0 = ADC12C12EN1 + ADC12ENC12C12C12C12C12C0 + ADC12C12C12EN1;ADC12ENC12C12C12C12C12C12C12C12C0 = ADC12C12C12EN1 + ADC12C12C0 + ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将来、请使用下面的语法 Highlighter 图标发布您的代码。 如果没有它、代码很难阅读、我们的社区成员可能会查看它并提供建议的机会就会降低。 我继续修复了您的上述初始帖子。

    您如何检查基准电压? 您如何知道它不会产生2.5V 电压? 您的电源电压是否高于2.8V?

    您的代码似乎没有任何问题。 我会将 P6SEL = 0x0F 更改为0x07、因为您仅使用 P6.0、P6.1和 P6.2作为模拟输入、而不是 P6.3。

    此致、

    James