This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR6047:超声波解决方案

Guru**** 2555200 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827439/compiler-msp430fr6047-ultrasonic-solution

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TDC7200TDC1000

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好。 我今天的问题非常深入:)

我为我的公司生产了一个基于超声波的农业灌溉水表项目。 我使用45度安装型1MHz 传感器、TDC7200+TDC1000和 MSP430FR69系列 MCU

流量测量过程。 但有时我认为 测量精度对我来说是不够的。 现在、我要提高测量过程的性能。 推荐的最佳解决方案是什么?

 TDC1000 + TDC7200 + MS430FR69xx (当前)

 MSP430FR6047 USS 单芯片解决方案。

TDC1000  + TDC7200 +基于 ARM 且具有 FPU 的超低功耗32位 MCU

客观地说、哪一个最适合精度、功耗、成本、FIR 滤波等 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    很抱歉、此帖子的回复延迟。  

    MSP430FR604x 器 件采用 ADC 全波形捕获方法、可提供更高的精度并检测更低的流速。  请参阅下面描述此方法的文档。  MCU 和超声波前端的集成也可实现超低功耗解决方案。  下面的 TI 参考设计还捕获了一些电流消耗数据、以展示这一点。      

    http://www.ti.com/lit/an/slaa889/slaa889.pdf

    http://www.ti.com/tool/TIDM-1019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我 查看文档。