请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430G2ET 在 MSP-EXP430G2ET 板上、我在哪里连接电池进行测试? 我查看了硬件文件、但我被卡住了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 MSP-EXP430G2ET 板上、我在哪里连接电池进行测试? 我查看了硬件文件、但我被卡住了。
您好!
J4可用于为电路板提供外部电源。 下面的用户指南的第2.3.2节对此进行了说明。