This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736A:MSP430F6736中的 Pthread

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827699/ccs-msp430f6736a-pthread-in-msp430f6736

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 EVM430F6736能量计。 我想在 MSP430F6736控制器中并行执行两个操作。 以便我决定使用线程。 在编译器中、我有_pthread.h 库。 我检查该库、没有用于创建线程的选项。 您能不能建议、

1.如何在控制器中创建两个线程?

2.如何在 MSP430控制器中运行两个半操作?

谢谢、此致、

Poovai Anitha.L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TI-RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Poovai、

    我不熟悉 pthread。 我在线搜索发现它似乎与 POSIX 有关、但我不熟悉它。 由于这不是 TI 产品、我不确定我们能提供多少帮助。

    POSIX (pthread)和 MSP430

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-RTOS 允许您使用 pthread 语法来创建线程以及 TI 语法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Poovai、

    您需要包含 POSIX 头文件并使用以下代码创建该线程:

    #include 
    
    void * start_fxn (void * arg);
    pthread_t 线程;
    int arg = 1;
    
    pthread_create (&thread、NULL、start_fxn、(void *)&arg); 

    2.您还需要将以下行添加到您的内核.cfg 文件中:

    xdc.useModule('ti.posix.tirtos.Settings'); 

    Jas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:根据您所使用的 TI-RTOS (或 SYS/BIOS)版本、使用模块可能需要是这样:

    xdc.useModule('ti.sysbios.posix.Settings'); 

    Todd